This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:低电压运行问题<2.4V、最大 60mA 电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999642/tps63900-issue-with-the-operation-at-low-voltage-2-4v-with-max-60ma-current

器件型号:TPS63900

尊敬的 TI 团队:

我们已将 TPS63900DSKR 降压/升压转换器用于我们的最低功耗1S2P LiMnO2电池供电产品之一。

我们的输入要求为1.8V 至3.25V、并使用 TPS63900DSKR 降压/升压转换器将其转换为3.3V 以获得系统电源。

我们已收到电路板、并在电流小于60mA 的情况下使用高压(3V)至低压(1.8V)进行测试、但在2.4V 电压之后、输出电压3.3V 将降至0.5V。

那么、您能否验证随附的原理图和布局图并帮助我们解决这个问题?

寻求您的支持来解决此问题。

谢谢、此致、

Nilav Choksi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilav、

    您能否在观察问题时测量 VIN 和 VOUT 波形? 确保输入过低并触发 UVLO。