This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:LMR23625调试问题

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999575/lmr23625-lmr23625-debug-issue

器件型号:LMR23625

CTM 中的 LMR23625只能输出低于1.7A 的电流(5V、继续)。 IL 将高于2A。

附加 SCH、请帮助建议:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否有任何可以共享的波形? 我想查看 VIN、VOUT、SW 和 EN。 如果您愿意、请通过 jarrigo@ti.com 将其发送给我。  

    此外、您的布局如何? 您的输入电容器是否放置在器件的 VIN 引脚附近? VIN、VOUT 和 PGND 是否有较大的覆铜线迹?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否有任何可以共享的波形? 我想查看 VIN、VOUT、SW 和 EN。 如果您愿意、请通过 jarrigo@ti.com 将其发送给我。  

    此外、您的布局如何? 您的输入电容器是否放置在器件的 VIN 引脚附近? VIN、VOUT 和 PGND 是否有较大的覆铜线迹?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送原理图和布局。 我将离线查看。