尊敬的 TI 团队:
我将使用 LMQ61460测试我的第一个电路、我观察到、如果输入电压低于21V、一切工作正常。 我的配置 I 5A@5V。 我已成功测试了输入电压为20V 时高达5A 的负载、但当我将输入电压升高到22V 以上时、IC 将输出降至0V。 我不知道发生了什么。 请告诉我要检查的内容。 下面是我的电路。 提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michal、
根据数据表建议、我会将输入电容增加到最小10uF 的陶瓷电容。 在较高的输入电压下、MLCC 将显著降低、因此使用较大的输入电容器有助于根据 第10.2.2.5节管理纹波。
您的环境工作温度是多少? 至于24Vin|5Vout|5A|400kHz 的基本操作、如果您的电路遵循类似的 PCB 和热布局注意事项(如 EVM)、则即使在110摄氏度的高温下也应能够实现5A 电流(图10-2)。
我将从24Vin|5Vout 开始、无负载。 然后开始缓慢增大负载电流、以查看输出电压何时下降。 现在原理图看起来不错、没有任何清晰的迹象表明您无法在更高的输入电压下进行调节。
此致。
Jimmy
Jimmy、您好、感谢您的快速回复!
现在、输入电容器为10uF + 2.2uF
环境温度为20°C、我在4A 负载下测量了 IC 温度:55°C f=400kHz
我无法设置24V 且无负载,因为在这种情况下输出为0V :-)
我进行了一些测量-查看 photo.app.goo.gL/bFjxUJBUYSnVQVPd7
Photo001和002:在21V 偶数负载下、4A 输出电压仍保持5V (几乎与负载电流无关)。 纹波电压在50mV 以内。 关断输出电压似乎仅取决于输入电压、而不取决于负载电流。
Photo003和004:当我在空载(!)时打开输入电压(24V)时 然后、输出电压首先变为5V、然后下一个缓慢上升至零(-1V/s)、此时负载为100mA 时、输出电压快速变为零。 看起来像是在 IC 功率级关闭状态下输出电容器放电。
照片004:查看当我缓慢上升输入电压然后下降时会发生什么情况
照片005:与004相同、但负载为4A、详见。 在21、2V 和22、8V 之间存在振荡。 在22、8V 以下 的振荡消失、输出电压为0V。
另请参阅我的布局-我在电路板上有很大的空间、因此电源平面足够大、可以承载高电流。
我想知道原因是否是手动焊接期间芯片过热(热空气设置为240°C)。 也许我应该更换芯片
在同一电路板和电源上有两个 TPS5430DDAR、两者均正常工作。
您好、Michal、
感谢您提供详细的示波器图像、是的、我可以看到、在输入电压高于21V 时、无论出于何种原因、调节似乎都存在问题。
此致、
Jimmy