This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610985:在 TPS610985EVM 中测量效率

Guru**** 2502545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999507/tps610985-measure-efficiency-in-tps610985evm

器件型号:TPS610985

你好。 对于如此小的电流、我应该如何获得 TPS610985的精确效率测量? 我想加载3uA 电流、同时为其提供1.5V 电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低功耗模式。 因此、我想验证我是否获得了超过80%的效率和300nA 的静态电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过万用表测量输入电流可在空载情况下提供大约1uA 的电流、这似乎不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、  

    如数据表中所指定,静态电流是在无负载和无开关条件下测量的(第6页 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps610985.pdf?ts=1620409179898&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS610985 )。 请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了文档 SLVA828《计算和测量升压转换器的空载输入电流》、它帮助我计算了0.5uA 的静态电流、这似乎是合理的。 我的效率略低于预期。 根据数据表中的图形、我在负载条件下期望85%、但得到了80%(使用评估板)。 我该怎么做才能将其提高到85%?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、

    输入 电流可通过  SLVA828中引入的相同方法进行测量。  在效率测量中  、使用开尔文四线测试方法来实现精确 的输入/输出测量。  使用 EVM 的 SENSE 引脚、可以通过四线测试方法来降低接触电阻的影响。

    此致、

    俞宗怡