This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632:引脚处理、在 TPS65632上不使用 OUTP2等

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999536/tps65632-pin-treatment-when-not-using-outp2-on-tps65632-etc

器件型号:TPS65632

您好!
我对 TPS65632有疑问。  请告诉我们。

*1.
"图8. 数据表[SLVSCY2A] P.13中的"典型应用电路"与 "图1. 《TPS65632 EVM 原理图、位于 TPS65632评估模块[SLVUAL2] P.4中。  换句话说、SW1P 的 L 值和 SWP2的 L 值是不同的。 哪个电路是正确的?  请告诉我们。
(我认为 SW1P 的 L 值和 SWP2的 L 值在 EVM 的原理图上相反。)
 

*2.
我的客户不使用 OUTP2。  在这种情况下、您能告诉我们如何按如下方式进行 PIN 处理吗?

OUTP2:打开
SWP2:打开??
艾因:?
C5 (100nF):需要这个电容器吗?  连接 PVINTM

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hatori-San、您好!

    数据表中的图8是正确的。

    如果客户确实想使用 OUTP2:

    EN (引脚8)应为 GND

    OUTP2、SWP2应保持断开状态

    AVIN、PVIN 仍应连接至 VIN

    C5仍应安装。

    此致、

    辽卡特