This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:延迟时间计算

Guru**** 2519210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999065/tps3897-delay-time-calculation

器件型号:TPS3897

各位专家、您好!

客户对 TPS3897的延迟时间设置有两个问题。 根据数据表方程(2)、它似乎与低于表值的值不匹配。 此外、我们是否有最大延迟时间限制? 客户正在使用2*0.047uF 进行测试,但开机失败。 请就此问题提供帮助? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我已经检查了公式并比较了数据表中的典型值、两个值都匹配。  这是我计算时间的方法:

    TPD (r)=(0.047 * 4)+ 40us = 188.04ms。

    ^公式要求电容值以 uF 为单位、客户可能会被错误地使用(0.047 * 10 μ F -6)而不是仅使用(0.047)。

    我需要研究最大延迟时间限制、因此我需要您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    根据验证数据、最大延迟时间限制约为12秒或约为3uF。  结果仅在室温下完成。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    如果我已经回答了您的所有问题、请单击"已解决"以关闭主题。