This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:原理图更新

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998530/tps3710-schematic-reivew

器件型号:TPS3710

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 TPS3710中进行设计、这是一个好消息。

您能帮您检查 schematict 吗?

DC_IN 的电压= 12V~5V

如果   DC_IN 的电压> 10.6V、则 Vo=5V

如果  DC_IN 的电压 < 10.45V、则 Vo= 0V

VMON=10.45V

2.  VMON=10.6V

非常感谢

丹尼

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    VIT-和 VIT+的计算正确、原理图看起来很好!   

    如果 我已经回答了您的问题、请随时点击"Resolved"。  祝您好运!

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我向您发送了一封内部电子邮件。