您好!
我的客户对 TPS23523有如下问题。
请回复。
问题1:
我的客户对两个电流限制(CL1、CL2)的理解如下。 他的理解是否正确?
-在启动期间(受浪涌电流控制)、如果 VDS 高于 VDS、SW、则 CL2会施加限制。 如果 VDS 低于 VDS、SW、则由 CL1施加限制。 但是、CL1阈值为 VSNs、FST、CL2阈值为 VSNs、FST2。
-在运行期间(FET 导通状态)、如果 VDS 高于 VDS、SW、则 CL2会施加限制。 如果 VDS 低于 VDS、SW、则由 CL1施加限制。
但是、CL1阈值为 VSNS、CL1、CL2阈值为 VSNS、CL2
基本而言,由于 VSNS、FST>VSNS、CL1和 VSNS、FST2>VSNS、CL2,启动时的浪涌电流阈值始终高于正常工作电流阈值(不能低于)。
问题2:
TPS23523没有功率限制功能?
此致、
希拉诺