This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200-Q1:设计建议

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998267/tps560200-q1-design-advice

器件型号:TPS560200-Q1

你(们)好

我的目标 是在设计中使用 TPS560200-Q1、在 Wifi TX 峰值期间获得最大3.3V 400mA 至450mA 的电流、否则低于100mA。 我的输入电压将为12V

这是我的设计、我尚未完成 PCB 布局。

我更希望尽可能实现 BOM 的通用、因此、使用以下组件是否会出现任何问题:

10uF 电感器-> LQH43CN100K03

10uF 电容0805 -> CL21A106KOQNNNG

这是 PCB 布局

我等待你的答复

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正处于劳动节期间。 我们将于5月6日向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    我们还在设计中添加了一个直流连接器、因此更新了 PCB 布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、  

    原理图看起来不错。 我只是对布局提出了建议。 建议底部的 FB 线应与电感器远离、以避免耦合噪声。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin

    这更好吗?

    我选择的电感器(LQH43CN100K03)是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    FB 线正常。 在顶层、不建议将接地置于电感器下方。 请删除 下图中以蓝色圆圈突出显示的区域。  

    电感器没有问题。  

    BRS、

    Edwin。