This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331关于

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999381/tps54331-tps54331-about

器件型号:TPS54331

你(们)好

从 USB C 型到5V、9V、12V、20V 5A 的输入。 TPS54331使用 USB C 型输入电压将输出电压固定在5V。

但是、当我查看数据表时、TPS54331的可调节输出电压是否会降至0.8V、并且即使输入电压为5V、它也会输出5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seung  

     输出电压可 低至0.8V  

    但是  TPS54331 不能支持5V 输入电压--> 5V 输出电压。  

    当 Vout=5V 时、建议将 Vin 增加到6V 以上。