This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:适用于5~15V 输入的+/-22V 1W 电源解决方案

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998750/tps65131--22v-1w-power-solution-for-an-input-of-5-15v

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件:DAC81416

我想使用 DAC81416的+/-20V 的满输出摆幅。  我找到了一个 IC

TPS65131、但该电压仅介于+/-15V 之间。 有一个类似的芯片可以

提供更高的输出范围? 或者是否有应用手册电源设计解决方案

为  DAC81416提供+/-22V。 我正在寻找一种可以提供解决方案

对于 VSS 和81416的 Vcc、功率为+/-22瓦。 输入电压为5~15V。

这是数据转换器论坛的交叉帖子: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/998660/dac81416-power-solution-for-output-range--20v/3689699#3689699

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我在 TI.com 上进行了搜索、我们没有 任何能够达到+/-22V 的分离轨转换器(+/-输出)。 事实上、TPS65131的+/-15V 是我们拥有的最高电压。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能否为具有5-15V 输入的+/-22V @1W 电源设计提供一些建议?

    不需要单芯片解决方案。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    是的、任何解决方案都很好。 我想使用两个芯片、一个在正常升压  拓扑中、另一个在反相升压拓扑中。 但请提供解决方案以及组件选择。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK 和 John、

    我的专业知识更多地涉及显示屏电源方面、因此我不是推荐用于此+/-22V 应用的解决方案的最佳人选、我建议在电源管理论坛中发布此问题、而不在您的帖子中提及任何特定器件型号。 这样、它将被路由给一般的电源管理人员、而有人应该提出适当的解决方案。

    此致、

    辽卡特