This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:采用 TI 组件的电池管理设计

Guru**** 2386230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999521/bq24230-battery-management-design-with-ti-components

器件型号:BQ24230

尊敬的 TI 团队:

我正在研发使用300mAh 锂电池供电的嵌入式可穿戴设备。

我们正在将器件设计从原型更新为消费级。 目前、我们正在重新设计与电池相关的组件、以满足安全方面的要求。

我们尝试遵循 IEC 62368作为指南、系统(不是电池组)必须满足以下要求:
"对于可充电电池,充电和放电的速率超过电池制造商的建议,并且可以防止反向充电"。

我对系统需要哪些保护电池和用户有以下了解:

1) 1)应提供从电池到外部充电 USB 端口的反向电流保护。
2) 2)充电期间:
-可能源自外部电源的过压保护。
-可能源自外部电源的过流保护。
3)放电期间:
-在负载短路期间可能发生的过流保护
-欠压保护、用于 在电池电 压低于~3.0V 时断开电池。
4) 4)最后、如果温度过高或过低、应停止充电。

我们决定使用 BQ 24230充电器 IC。 它具有反向电流保护。 它还具有 Ichg 限制、并且充电不超过4.2。 它具有 NTC 输入
以在所需的温度下终止充电。 因此、该充电器 IC 似乎涵盖了1、2和4个安全方面。

我的第一个问题是、我的理解到目前为止是否正确?

现在、我们需要介绍第3点的一些方面、即保护电池免受过流和欠压情况的影响。 此外、我们还需要一个用于应用(不是为了安全)的电量监测计。
因此、我查看了 TI 产品、并观察到以下情况:
1) 1)系统侧电量监测计不提供保护
2) 2)一些电池组侧电量监测计提供保护、但我们打算在 PCB 上使用电量监测计、而不是在电池上使用电量监测计。
3) 3)有单独的电池保护电路、似乎可以满足我们的需求。 但从典型的原理图中、我感觉它们是预期的
不适用于 PCB、而是作为电池组的组成部分。 我是对的吗? 还是可以将它们放在 PCB 上?


接下来、充电器 IC 和电量监测计都需要 NTC 输入。 我们希望使用电池的内部 NTC 来获得更高的精度。 是否可以将单节电池 NTC 用作输入
充电器 IC 和电量监测计?

在所有这些想法之后、我将考虑以下拓扑。 你怎么看? 你有什么建议吗? 也许最好结合使用保险丝和开关、在低电压下断开电路、而不是使用整个电池保护器? 如果您同意、您是否可以为此目的推荐任何 TI 产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafig:

    从电池充电器的角度来看、我可以回答其中一些问题。 对于过流、充电器确实具有在电池补充模式下应用的短路检测。  

    两个器件可能都需要使用单独的 NTC、因为这两个器件的设计都将此功能包含在其特性中。