This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313-Q1:短路钳位

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999360/ucc23313-q1-short-circuit-clamping

器件型号:UCC23313-Q1

大家好、

此部件在保护功能中具有“短路钳位”。

数据表第8.3.4.3节中关于“短路钳位”的描述如下。

但是、我不确定这种钳位的工作情况以及它导致 IGBT 或 MOSFET 栅极保护的原因。

 请告诉我需要此保护的更详细的情况。

  • “短路情况”解释了什么情况?
  • 如果 IC 没有此功能,会发生什么情况?

 ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   8.3.4.3短路钳位

短路钳位功能用于钳制驱动器输出端的电压、并在短路情况下将输出引脚 VOUT 拉至略高于 VCC 电压的位置。 短路钳位功能有助于保护 IGBT 或 MOSFET 栅极免受过压击穿或降级的影响。 通过在 专用引脚和驱动器内部的 VCC 引脚之间添加二极管连接来实现短路钳位功能。 µs 二极管可传导高达500mA 的电流、持续时间为10 μ s、连续电流为20mA。 根据需要使用外部肖特基二极管来提高电流传导能力。

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Someno-San!!!!

    如果 MOSFET (或 IGBT 或 SiCFET)的漏极发生短路、VDS 将快速上升。 这种上升可以施加到器件的栅极、并且可能导致栅源极电压上升到超出 MOSFET 的规格、从而损坏 MOSFET 的栅极结构。

    因此、为了防止这种情况、我们在输出到电源轨之间有一个内部二极管、该二极管将输出钳制到电源轨电压、从而防止此米勒电流导致栅源极电压上升并损坏 MOSFET 的栅极氧化物。

    如果我们内部没有该二极管、则输出可能会被拉至电源轨以上、从而可能损坏 MOSFET 的栅极氧化物。  

    如果您还有其他问题、请告诉我、Someno-San、如果没有、请按绿色按钮将此主题标记为已解决。

    此致、

    Don