This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:没有 bq studio 和 ev2400、是否可以使用 slua801代码上传配置文件?

Guru**** 2619985 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998693/bq27z561-without-bq-studio-and-ev2400-is-it-possible-to-upload-configuration-file-using-slua801-code

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:EV2400

我使用 bq studio 生成了黄金映像文件。

但我不想使用 bq studio 和 ev2400将黄金映像文件上传到电量监测计 IC 中。

我只想使用 slua801代码将此黄金映像文件上传到电量监测计 IC 中。

我已使用 i2c 通信与此电量监测计 IC 进行通信。

我想将 这种方法用于大规模生产。  

这种方法是对还是错? 如果有问题,我需要在方法上做什么改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不想使用 EV2400进行编程并使用您自己的 MCU、那么您应该开发自己的上传程序或使用 SLUA801作为参考。

    此致、

    Wyatt Keller