This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28086:隔离式推挽

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28086, UCC2806, UCC28083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999483/ucc28086-isolated-push-pull

器件型号:UCC28086
主题中讨论的其他器件: UCC2806UCC28083

你(们)好。

我的一位客户希望设计隔离式升压。 以下是规格。

输入电压- 12V 铅酸电池(10V 至14VDC)

输出- 250V DC @ 100mA

目前、他们已经为该应用选择了 UCC28086。

他们需要帮助来定义用于推挽配置的变压器。 请 相同的帮助。

他们还订购了 Coil craft 变压器、Ps。 查找附件。

e2e.ti.com/.../rfs1317.pdf

在目前的设计中、即使在空载条件下、设计也会消耗过多的电流、而 MOSFET 也会爆炸。 为了实现更好的电流控制、他们现在正在使用 CVCC 台式电源、但电流会饱和至3A (电源限制)、但设计不起作用。

原因可能是什么?  根据变压器数据表、初级电感为32uH、其中 webench 设计显示出的电感要高于变压器电感。 请 也可以找到 webench 文件。 虽然我对 webench 仿真不太有信心、因为它显示了错误、但不知怎么、它出现在 up.e2e.ti.com/.../WBDesign135.pdf 上

需要帮助以解决问题。 还需要 UCC28086的 PushPull 设计计算器

Mitesh

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    您所附的 Webench 设计与您在此 E2E 主题中列出的规格不匹配? 使用功率级设计器可以轻松定义变压器顶层规格。 请下载 并使用 TI Power Stage Designer。 输入您的转换器规格、您至少能够了解峰值电压、电流和变压器磁感、匝数比等

    遗憾的是、我们没有用于 UCC28086推挽的设计工具计算器、但如果您查看 UCC28083或 UCC2806产品文件夹、可能会有更多与推挽式拓扑相关的应用手册提供帮助。 感谢您通过 E2E 进行连接、祝您设计顺利。

    此致、

    Steve M