This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:关于使用 TPS25810的 BC1.2通信

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998944/tps25810-about-correspondence-of-bc1-2-using-tps25810

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS25814

您好!

我对 BC1.2使用 TPS25810的通信有疑问。

我将使用具有 USB Type-C 电源专用端子的 TPS25810
我是否应该将 D+和 D-与200Ω 短接以与  BC1.2通信

此致
Hara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25814支持 BC1.2。 您还可以将 D+/D-短接在一起。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢你的答复。

    我将 D+和 D-短接并使用 TPS25810。

    此致
    Hara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、谢谢 Hara。

    Emma