This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:由 REGN 提供 TS 引脚

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999294/bq25619-ts-pin-supplied-by-regn

器件型号:BQ25619

您好!

在设置 BQ25619的原理图时、我们遇到了以下有关通过 REGN 为 TS 供电的影响的问题。

REGN 仅 在 VBUS 输入为充电器供电时才会上升、这意味着当 VBUS 不存在时 TS 引脚不工作。 这是否意味着在不充电时不会对电池进行热监控?  

我们是否可以使用不同的上拉轨来实现始终开启的热监控?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    仅在充电器以升压或降压模式运行期间需要读取温度。 REGN 激活的条件请参阅数据集 第8.3.3.1节 REGN LDO 上电。

    如果您需要比充电器更靠近监测电池、比如在空闲期间、我建议使用监测计或监测计。

    此致、

    Wyatt Keller