This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:加电期间的故障指示

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999460/tps24750-fault-indication-during-power-up

器件型号:TPS24750

您好!

我在8V-1A 应用中使用 TPS24750。 在为电子保险丝的输入加电期间(同时保持电子保险丝使能引脚为低电平)、电子保险丝的故障输出在再次释放之前变为低电平2微秒。 当输入电压上升并超过1.9V 时、会发生这种情况。 我有4个类似的电路。 我经常在一个中看到这种行为、有时在另一个中看到、而在其他2个中从未看到过这种行为。  

在这种情况下、我仍然能够启用/禁用 Efuse。 出现此短路故障指示的原因可能是什么? 数据表状态:"如果内部 MOSFET 被 EN、OV、过热关断或 UVLO 禁用、FLTb 引脚不会置为有效。" 因此、我不希望出现这种行为。

示波器图片:

  • 探头1:电子保险丝 Vin
  • 探针2:Efuse 使能引脚
  • 探针3:电子保险丝故障引脚(上拉至+2.5V)
  • 在这个运行状态期间、Efuse 输出、IMON、定时器引脚一直为0V。

条件:

  • 无负载连接至 Efuse 输出。
  • 过压限制设置为9.3V、功率限制设置为12W、电流限制设置为1A、跳闸时间设置为30ms。

此致、

Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    感谢您与我们联系。 您能否与大家分享电路原理图、该原理图在上电期间不断显示这种异常情况。 我想了解上拉电源是如何连接到 FLTb 引脚的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢你的答复。 原理图如下:

    +2.5V 上拉电阻始终开启(当8V 被禁用/启用等情况下、2.5V 仍然开启)。

    此致、

    Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    感谢大家分享原理图。 建议在2.5V 至18V 的输入电压下运行 TPS24750。 VCC 引脚上的最小 UVLO 阈值(上升)为2.2V

    因此、在输入电压低于其 UVLO 阈值时、器件功能是不可预测和不可重复的。 因此、在其他两个器件中不会观察到这种情况、而在另一个器件中也不一致。 一些内部下拉电阻可能会在很短的时间内激活、这会导致 FLTb 引脚在输入电压约为1.9V 时出现这种异常。如果您遇到高于2.5V 输入电压的任何问题、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您提供的信息!

    然后是数据表中的语句 "如果内部 MOSFET 被 EN、OV、过热关断或 UVLO 禁用、FLTb 引脚不会置为有效。" 不完全正确?

    此致、

    Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    它通常不会断言。 这就是在其他三个器件中未观察到的原因。