This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:DDR4电源解决方案请参阅

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51124, TPS51216, TPS54116-Q1, TPS53659, TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998881/tps51216-ddr4-power-solution-consult

器件型号:TPS51216
主题中讨论的其他器件:TPS51124TPS54116-Q1TPS53659TPS51116

您好、TI 专家、

  1. TPS51216RUKR 是否可用于为 DDR4 U-DIMM 供电? 数据表中未提及此类内容。
  2. TPS51124的每个输出的最大电流是多少?是否有参考设计?
  3. TI 推荐用于 DDR4电源的解决方案或器件是什么?

 

此外、是否  有任何与 DDR4和 CPU/GPU/MPU 电源设计相关的材料值得推荐?

B R、

Jayce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayce、

    1.是的、TPS51216可用于 DDR4 U-DIMM。 数据表中提到它可以为 DDR4供电、其中包括 U-DIMM。

    2.您是指 TPS51216的电流容量吗? 对于 VDDQ 输出、它将取决于 FET/电感器选择、通常20~30A 应该正常。 对于 VTT、最大电流为2A。

    TPS51216/716是可用于为 DDR4供电的类似器件。 TPS54116-Q1具有可用作 DDR4电源解决方案的集成 FET。

    DDR4电源通常独立于 CPU/GPU/MPU 解决方案。 如果您需要更高功率的 DDR4解决方案(VDDQ 大于30A)、您可以选择 TI 的多相解决方案(TPS53658/TPS53659 +功率级)。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    1.我在 TPS51216数据表中找不到它可以为 DDR4供电的内容。 您能告诉我哪一页可以找到内容吗?

    TPS51116 是否可用于提供 DDR4电源?

    B R、

    Jayce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayce、

    产品文件夹显示 DDR4支持。 请参阅下面的内容。

    TPS51116也可以为 DDR4供电。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    我们以前知道产品文件夹信息、但由于 TPS51216的数据表中没有指南或详细内容、客户不确定它是否可应用于提供 DDR4。

    也许我们的数据表应该被修改并添加新的应用图。

    B R、

    JAyce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayce、

    明白。 是的、我们会将此数据表更新置于队列中并添加 DDR4应用信息。

    此致、

    Weidong