This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998673/tps54620

主题中讨论的其他器件:TPS54620

你(们)好  

我想设计" CMC 反向降压-升压" (补偿网络为2类跨导)

有几个问题:

1. Vref 是否在循环解调器中固定?

2.如何确定电流增益和 Vslope (我的意思是:Rs? AS?) 如果我想设计电流增益=0.2,Rs=200m A=1 -->对吗?)

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)是、TPS54620的基准电压在内部固定为800mV

    2) 2) TPS54620使用内部 Rdson 电流感测。  电流感测增益在器件内部设置为16A/V。  电流环路的有效 Rsense 为1/16 = 62.5m Ω。

    3) 3) TPS54620具有内部斜率补偿。  我在数据表中看不到斜坡的详细信息。  如果您需要、请告诉我、我们会为您提供这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Peter

    非常感谢!

    那么、我如何在 TI 的功率级设计器工具中将 μ Rs 设置为 Vslope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我为您提供了62.5m Ω 的 Rs  

    电流感应增益也是如此、在本例中、Rs 中已包含该增益、因此您需要将其设置为1。

    Vslope I 仍需要查找、但从0开始将为环路设计提供保守的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS54620中的斜率补偿为9A 或每个开关周期或0.5625V /开关周期。

    我认为功率级设计器工具希望在峰值电压下进行斜坡补偿、而不是每个开关周期电压、因此您需要在斜坡补偿中应用-VOUT/(VIN - VOUT)占空比因数。

    由于 TPS54620将看到完整的 VIN - VOUT 电压(VIN +|Vout|),因为 Vout 为负),因此确保 VIN - VOUT 不超过 TPS54620的输入电压范围非常重要。