This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:CAN#39;似乎不明白为什么我继续吸烟

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999280/tpd4e001-can-t-seem-to-understand-why-i-keep-smoking-this-part

器件型号:TPD4E001

我正在尝试在具有 USB 接口的设计中使用此器件。 用户将插入 USB 电缆、因此我想保护下游电路免受 ESD 的影响。 我不确定哪里出错了、但当我插入 USB 电缆、给它供电时、该部件每次都会烧坏。 我已经尝试了4个不同的部件、确认在使用万用表焊接后没有短接任何部件、我已经将其连接到3个不同的5V 电源、并且我已经确认我的 PCB 布线正确。 这个部分仍然让我们来讨论烟雾怪物。

我连接错误了吗? 在我的一项测试中、我尝试从工作台电源施加5V 电压、并将其抽吸。 我还确认我具有合适的封装、SOT-23-6 (DBV)。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    很抱歉听到您遇到此问题。 烟魔永远都不会看到。

    虽然您的原理图看起来正确、但仍有其他因素可能导致此器件发生故障。 到目前为止、我有两种可能的理论:

    1) 您可能对此部件使用了错误的引脚排列图。 对于 DBV 封装、有 TPD4E001和 TPD4E001R。 两者之间的区别在于 Vcc 和 GND 引脚是切换的。 如果 VBUS 接地、这肯定会烧毁器件。 您能否确认您使用的是哪个器件/引脚?

    2) 如果连接器和器件之间的距离较大、则可能会产生感应电压。 您能否获得每条线路的示波器读数以确定器件接收的电压?

    请告诉我是否需要澄清其中任何一项。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 事实上、我有 R 版本。 我知道它是这样的、不能相信我错过了它。 哦! 谢谢。