This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求更换产品确认

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998989/request-for-replacement-product-confirmation

主题中讨论的其他器件:TPS2595

您好、支持团队

客户正在使用以下产品。

KTS1681 (动能)

您能否查看哪些 TI 产品可用于替代上述产品?

在上述产品规格中、称为 ESD 保护的项目规格在 TI 产品中似乎很难找到。

请推荐包含上述规格的合适产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ Jeon:

    感谢您与我们联系并关注 TI 产品。 我们正在努力寻找一款与 KTS1681类似的合适 TI 解决方案、并将在今天结束时再次与您进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ Jeon:

    如果20V 绝对最大额定值正常、则建议使用 TPS2595。 否则、也可以使用 LM73100。