This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:无需校准即可实现温度精度

Guru**** 2587025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998410/bq76952-temperature-accuracy-without-calibration

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好!

我正在尝试在不执行校准的情况下弄清 BQ76952温度传感器输入的精度。

我正在使用10k NTC (TDK NTCG163JX103DT1S、 ±0.5%电阻、 ±0.7% B 值)。  我已将 BQ 输入配置为使用内部18k 上拉电阻器、并使用使用 TI 的 bq769x2系列热敏电阻 Coef 计算器工具(已连接)定义 NTC 系数。   

在不进行任何校准的情况下、我会看到非常高的温度测量误差(参考传感器为68C 时为~90C)。  根据数据表信息、我希望它比工厂测量的内部上拉电阻器要好得多。

使用未校准的温度传感器输入时、我应该看到的最大预期误差是多少?   

e2e.ti.com/.../bq769x2-Family-Thermistor-Coef-Calculator-_2D00_-NTCG163JX103DT1S.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    在线工具是我们现有的最佳公共工具、但我的同事开发了一个内部软件工具、该工具能够生成系数以实现更高的精度。 我们希望将来将其作为在线工具发布。 我使用以下这些新系数进行计算、最大误差应约为0.8C。

    A1 =-10923

    A2 = 5461

    A3 = 5461

    A4 = 21845

    A5 = 5461

    B1 =-19233

    B2 = 17147

    B3 =-7257

    B4 = 4409

    ADC0 = 11703

    热敏电阻测量精度取决于多种变量、包括热敏电阻本身的精度/变化、因此仅根据 IC 来指定精度并不容易。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复和更新系数@Matt!

    我将尝试使用这些新数字重复我的测试。

    此外、假设没有校准、您能否告诉我内部 AFE 温度测量的最大测量误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    未为此参数指定最大误差。 只有 Δ- VBE 的典型规格。  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。

    关于内部温度传感器:我在 《BQ76952、BQ76942校准和 OTP 编程指南》中看到、外部温度传感器可用于校准内部温度。  但是、我担心的是、由于 IC 在打开时会自发热(我们使用内置 REG1和 REG2稳压器输出)、IC 内部的温度将高于通过塑料封装在 IC 外部进行的任何测量。

    您能否告诉我、最好将内部温度测量值保持在未校准状态(最大误差未知)还是使用外部传感器校准温度、这会导致调整后的温度低于 IC 内部的实际温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我认为大多数用户都不会校准此参数。 您需要准确地控制环境温度、让电路板保持此温度以达到热平衡、并根据 数据表中的 IC RθJA 计算裸片温度。 在应用中、IC 将始终处于与传感器读数不同的温度-电池单元根据充电/放电电流变化温度、而 IC 不应、但可能会随着电池组温度的升高而间接加热。  

    如果测量值被大量关闭、可能会进行一些粗略校准。

    此致、

    Matt