This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS610993是否支持将 Vin=3.6V 转换为 Vout=3V

Guru**** 2517140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998930/tps61099-can-tps610993-support-vin-3-6v-convert-to-vout-3v

器件型号:TPS61099

您好!

主题。

 TPS610993能否在 Vin 高于 Vout 的条件下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请阅读数据表 8.3.8降压模式调节和直通操作。 它有详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您提供相关信息。

    根据直通模式说明、如果客户设计的 Vin=3.6V。

    VOUT 可能不会保持3.3V 甚至更高、我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    正确。 当 Vin=3.6V 时、Vout 将高于3.3V。