This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PoE 符合性测试建议

Guru**** 2534920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998806/tps2373-advise-for-poe-conformance-test

器件型号:TPS2373

您好、先生、

我们针对 PoE 802.3bt 实施了 TPS2373、并在通过 Sifos 测试仪进行的测试时遇到了一些问题。

请给我们一些建议吗?  

e2e.ti.com/.../7384.POE_5F00_circuit.pdf  e2e.ti.com/.../8023AT_5F00_pd_5F00_TEST.xlsxe2e.ti.com/.../8023bT_5F00_pd_5F00_TEST_5F00_CL8_5F00_0505.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  

    检查 SIFOS 报告后、看起来故障来自检测电容和分类特征。  

    对于检测电容故障、您可以尝试移除 CB42和 CB64吗? 如果填充了 CB46和 CB63、您是否也可以删除这些内容? 我认为这些是导致失败的因素。  

    对于类签名失败、报告中的-1个值向我指出测试设置不正确。 检查测试设置的一种方法是使用我们的 TPS2373-4EVM-758、并通过您的测试设置运行此电路板。 如果测试设置正确、它将通过 SIFOS。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

    非常感谢您提供如此宝贵的信息、我们取得了积极的成果。

    Jeff