This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:TPS628690ARQY

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998751/tps62869-tps628690arqy

器件型号:TPS62869

您好!

我有一位客户希望使用 TPS628690ARQY 实现0.3V 输出、但他听说 TPS628690ARQY 现在不在 TI 销售。

他需要一个输出为0.3V 且功能与 TPS628690ARQY 相同的替代器件。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    请允许我通过私人邮件回复您的请求。

    您可以接受我的友谊请求吗?

    非常感谢!

    此致、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    当我们通过私人消息讨论这个问题时、我将关闭这里的主题。

    如果您想重新打开或有其他问题、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的支持。 我非常感谢。

    您现在可以关闭此主题。 只是等待客户的回应。

    收到客户的回复后、我将通过您的电子邮件与您联系。

    此致、

    Ray Vincent