This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630BRNXT 的负电压风险

Guru**** 2771115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999017/lmr33630-the-negative-voltage-risk-of-lmr33630brnxt

器件型号:LMR33630

您好!

我们在16V 输入电压和2.5A 负载下测试了该器件。  负电压为-4.32V、如下面的屏幕截图所示。

如规范中所述、 负电压限制在规范中为-3.5V。我们想知道它是否正常或是否存在任何风险?

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩:

    您能否共享 PCB 布局、 客户是否遵循 PCB 布局公线以及客户是否按最小环路面积测试 SW。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel Li14、您好!

    PCB 布局如吹气所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    客户似乎遵循了我们的 PCB 布局指南、 如果客户也使用最小的环路进行测试、则在不到5ns 的时间内、在-3.5V 的电压下可以安全地稍微超过-3.5V。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是否可以向我们提供任何数据或规格或测量?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩:

    我们无法提供任何数据或规格、 不同的探针也会使结果不同。 因此、我认为如果客户遵循 PCB 布局、它应该是安全的。  

    谢谢