This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:评估板上的负输出不正确

Guru**** 2510825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS65130EVM-839, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998355/tps65130-incorrect-negative-output-on-evaluation-board

器件型号:TPS65130
Thread 中讨论的其他器件: 、TPS65131

您好!

我购买了用于测试的 TPS65130评估板(TPS65130EVM-839)。 终端应用将从3.3V 电源生成+/-12V 电源轨、预期负载为~50mA。

我修改了评估板反馈电阻器以调整输出电压、但负电源轨无法正常工作。 正电源轨按预期稳定在11.93V、但负电源轨停留在-0.1V 左右。

更改了以下组件:

  • R4:162kΩ→100kΩ Ω。
  • R2:162kΩ→100kΩ Ω。
  • R5:665kΩ→1MΩ Ω。

这些变化应该根据数据表应用部分中的计算将输出设定为+/-12V。

FBN 引脚上的电压测量值为-0.02V、VREF 引脚上的电压测量值为1.213V、这两个值都是合理的。 评估板的布局不能成为问题、也没有其他组件发生变化-是否有人解决了此器件的类似问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这些是唯一的变化、我预计电压为+/-12V、因此我怀疑在组件更换期间出现了问题。 您是否能够返回到原始组件值并获取 EVM 随附的原始电压?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恢复到 EVM 集在负电源轨上附带的原始组件值后、输出仍然仅为-1.1V。 我测量了取下并放置在上的元件、验证电阻、并在原理图上进行了大量探测、以验证所有的正确连续性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    如果您无法使其与原始组件配合使用、则电路板在组件更换过程中似乎已损坏。 您可能需要获取新的 EVM 或更换器件。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您的来源、但我非常怀疑我重新焊接单个电阻器会对电路中的某些东西造成不可修复的损坏、尤其是看到其他人的数量、他们专门对此稳压器的负输出有问题。

    您是否可以提供任何其他资源、计算参考表、仿真模型、参考仿真等? 我已经关注了数据表中提供的所有内容、但它显然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 EVM 板在其进入时工作正常、并且即使在返回到原始组件后更换反馈分压器中的某些组件后仍无法正常工作、我认为可以合理地假设在组件交换过程中发生了损坏。 我建议检查反相转换器二极管和电感器、以确保它们仍然正常。 如果是、则 TPS65131 IC 本身可能会损坏。

    我始终更改此 EVM 上的反馈电阻器以设置不同的电压、并且从未遇到任何问题、因此不确定我还能建议什么来帮助解决这一问题。

    此致、

    辽卡特