This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:功能安全时基故障率、故障模式分布 TPS2660x

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999217/tps2660-functional-safety-fit-rate-failure-mode-distribution-tps2660x

器件型号:TPS2660

大家好、团队、

 

我们的客户对如下"功能安全时基故障率、故障模式分布 TPS2660x"中所述的故障模式有一些疑问。

 

  1. 输出高阻态无输出模式

 什么情况下是 HIZ 无输出故障模式下的 TPS2660x?

 在上述情况下,输入电流是否会显著增加?

 

  1. 任何牵引销短路

 任何两个管脚是否意味着任何两个管脚在内部电路中都可以是短路模式?

 在这种情况下,“任意”两个引脚可能会短路?

 

  1. 电子保险丝的故障模式

 TPS2660和 TPS26400之间的故障模式是否有很大差异?

 客户无法找到 TPS26400的故障模式,他们查看了 TPS26400的故障模式,并参考了类似产品 TPS2660。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    故障很可能与内部 FET 相关、无法导通、从而导致输出端无电压。 我们希望输入电流非常低。

    2.内部模式变得很短

    3、 即使对于 TPS26400、您也将获得几乎相似的数据。 对于   TPS26400、请使用 TPS2660的 FIT 率和失效模式分布

    此致、  

    Rakesh