This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:可接受的最大电流感应电阻器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998412/bq27426-largest-acceptable-current-sense-resistor

器件型号:BQ27426

您好!

我们的电池电流电平为0-20mA。 我们希望调整感应电阻器的大小、以降低增益并提高 SNR。  

我们可以使用多大的电流感应电阻器? 对于0-20mA 的值范围、您建议使用什么? 我们是否需要对 BQ27426进行重新编程或重新校准、以考虑更大的电阻器?

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    只要处于 ADC 电压范围内、就应该能够使用比10m Ω 更大的感应电阻器。 监测计将仅以1mA 为步长报告电流、因此您无法获得更好的分辨率报告、并且在大多数应用中、您很可能依赖化学 ID。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们是否需要更新一个寄存器以使其知道电阻器的大小? 如果没有、监测计如何对此进行补偿?

    我看到 SRP/SRN 引脚上的最大差分电压为2V (第6.1节)、但我看不到工作差分范围。 2V 是库仑计数器的可用差分范围吗?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我想在此进行登记、是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    应在您校准电流后更新寄存器。

    建议的范围在 数据表中的表6.10中、与 BAT 引脚相差±25mV。