This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:输出1在大部分时间都不会在多个器件上进行调节/开关

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998900/tps65400-q1-output-1-does-not-regulate-switch-most-of-the-time-across-multiple-parts

器件型号:TPS65400-Q1

我有一个设计、使用该芯片的前三个输出、输出1将随机工作或不工作。  每次芯片上电或通过 ENSW1打开输出时、都有机会使其正常工作。  当它不工作时、COMP 节点将为0.476V 而不是0.8V、输出将约为5V。  即使我通过其他通道的 ENSW 引脚关闭、该输出也将保持不变。  开关节点是恒定直流值。  根据小阻性负载下的负载测试、该输出似乎具有大约3欧姆的阻抗。  即使在小负载下、芯片也会快速预热、因为它本质上充当线性稳压器。  电路板上还有第二个芯片、它们的布局完全相同、但反馈电阻器和 I2C 电阻器不同。  该芯片工作正常。  我已经对第一个芯片的无源器件进行了广泛的检查、它们没有任何问题。  我也换了两次新的芯片、问题重复的方式完全相同。

下面是坏芯片的启动瞬态。  黄色表示输出1电压(设置为8.5V)、绿色表示输出3电压(设置为5V)。  这两个引脚都正确启动、但输出1在5V 时突然停止上升。  当稳压器似乎重试启动时、电压再次增加、这将在几秒钟内恢复到5V。

这里是另一个视图、绿色现在显示了开关节点。  一旦达到5V、开关就会停止。  在初始上升后可以看到两个0V 的奇异脉冲、当这种情况发生时、输出电压会升高。

我未成功捕获正常工作的启动瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik  

    1.您能否发送原理图进行审阅?  

    它看起来 Vout 受 Vin 的限制。  

    您能否同时测量 Vin、Vout1和 LX1波形? 和放大。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    这里是不起作用的芯片的原理图

    2.这不是问题。  在所有这些测试中、我使用了来自高质量电源的12V 电压。  我之前验证过、电源在启动期间在示波器上正确输出12V 电压。  我承认、根据开关节点波形、看起来确实是这样、但5V 与输出最终达到的5V 相同。  从原理图中可以看到6V 输出、该输出在故障期间工作正常。

    不幸的是、这是新的一天、坏芯片决定现在100%运行。  我将电路板放在超声波清洁器中、但仍然可以。  也许芯片在回流后的一天后无法工作、但这与我尝试的原始芯片不一致(问题持续数周)。 原始芯片也是唯一经过良好控制回流循环的芯片。

    如果问题再次出现、我将进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik  

    我怀疑这个问题是由 Vin 缓慢上升引起的、所以我要求您 同时测量 Vin、Vout1和 LX1波形。  

    当 Vin > UVLO 上升阈值时、IC 将开始切换、Vout 开始斜升、但如果 Vin 过慢、则会将 Vout1限制为目标电压并触发 UVP (断续)。  

    建议执行下电上电测试、并在一张图片中测量这些波形。