This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:EVM 测试 SW 节点波形

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999068/bq25601-evm-test-sw-node-waveform

器件型号:BQ25601

大家好、团队成员

我测试 BQ25601 EVM 板、使用 Vin=5V battery=3.7V 充电电流=0.462A 来实现快速充电模式。

SW 测试点波形显示了这一点、看起来很奇怪。 然后是 EVM 指导设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    我怀疑这与所用的示波器或探头有关、它看起来像是启用了带宽限制或您的探头具有高电容、如果可能、桶形尖端探头最适合测量开关节点。

    此致、

    Wyatt Keller