This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:能否使用一个电阻器设置多个 DRV 上的振荡频率?

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998215/drv103-can-you-use-one-resistor-to-set-the-oscillation-frequency-on-multiple-drvs

器件型号:DRV103

您好!

我是否可以询问您是否可以使用一个电阻器(205K)来设置(6) DRV103U 上的振荡频率? 此外、通过扩展、我是否可以使用一个延迟调节电容器来设置全部6个 DRV 上的延迟?

感谢你能抽出时间。

Entechbob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Entechbob、

    我认为不建议使用案例。 DRV 器件通过电阻推送基准电流、通过电容器推送充电电流。 将许多器件连接到同一无源器件可能会导致生成不正确的基准。

    我建议您为每个器件使用一组无源器件。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回答。 我也会听从你的建议,因为我也倾向于这个答案。

    祝您度过美好的一天!

    Entechbob