This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:我们是否计划在数据表中包含 EMI 测试结果? 适合无线系统的直流/直流降压?

Guru**** 2924860 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701, TPSM84203, TPS82150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998838/tps82150-are-we-planning-to-include-emi-test-results-in-the-datasheet-suited-dc-dc-buck-for-wireless-system

器件型号:TPS82150
主题中讨论的其他器件:LMZ21701TPSM84203

团队、

某些类似的模块(如 TPSM84203和 LMZ21701)确实在数据表中包含了传导/发射 EMI 测试曲线。
我们是否计划将其包含在 TPS82150中?

有关无线系统的直流/直流转换器的更多一般信息:
-要为无线系统(868MHz)供电、对开关频率有哪些要求? 固定频率还是可变频率更合适?
我想固定频率更容易滤除。 对吧?
-是否可以将固定频率设置为低于无线频率(例如< 500MHz)或高于无线频率(例如> 1.5Khz)?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    我们在 TPS82150上没有现有的 EMI 数据、并且不打算将其添加到数据表中。 通常情况下、EMI 性能会更好、因为电感器和 SW 不再暴露、这是 EMI 的主要来源。