This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:使用大电感线圈时、BQ51050B 将自动停止充电

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999054/bq51050b-bq51050b-will-automatically-stop-charging-when-using-large-inductance-coils

器件型号:BQ51050B

由于应用要求、必须使用电感较大的接收线圈进行20-40mA 充电。在测试过程中、发现当使用高于1mH 的线圈时、充电 IC 会突然停止充电、然后再次开始充电。

下图显示了充电终止时记录的充电电流和整流器滤波器电压。

CH2:整流器滤波器电压 CH3:充电电流

期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guokun、您好!

    欢迎使用 E2E!

    这可能是由于 RX 和 TX 之间的通信造成的。 随着线圈的变化、您是否更改了调谐电容器以使其与新的电感匹配? 如需参考、请参阅数据表中的"串联和并联谐振电容器选择"。

    此致、

    Anthony Pham