This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:EVM 测试充电功能

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24079, BQ24079TEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999014/bq24079t-evm-test-charge-function

器件型号:BQ24079T
主题中讨论的其他器件:BQ24079

您好、先生、

我的客户正在使用 BQ24079 EVM 测试充电/无充电功能。  当 TS 电压为1.36V 时、我们发现充电电流状态不稳定。 我知道系统在 TS 1.36V 时不应充电、您能帮助检查一下吗?

有一个视频供您参考。

https://tidrive.ext.ti.com/u/_297bI1veyjtb3tu/2b993653-576c-4804-a3b2-18d08f3b0270?l

测试条件:

  1.  为 TI BQ24079TEVM 提供5V 电源
  2. 调整 TI BQ24079TEVM R16以使 TS 电压为1.36V
  3. 测试模式(ILIM)、EN2 (1)和 EN1 (0)

谢谢你。