This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3985:TPS92612的 CAN LP3985替代产品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3985, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998679/lp3985-can-lp3985-replacement-for-tps92612

器件型号:LP3985
主题中讨论的其他器件: TPS7A24

您好、TI 专家

我们使用的是 TPS92612QDBVRQ1、您能帮助检查 LP3985是否可以替代 TPS92612QDBVRQ1

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    具体取决于您的操作要求。 TPS92612QDBVRQ1是 LED 驱动器、而 LP3985是 LDO。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,威尔

    是的、我理解这一点。 您是否会再次访问以下要求。  

    我有两个设计、用于寻找长交货周期 LED 驱动器的替代产品。 目前,我使用 的是 TPS92612QDBVRQ1 德州 仪器(TI) LED 照明驱动器具有150mA 输出和短路保护的汽车单通道 LED 驱动器5-SOT-23-5。

    1.  à6V 电压为6V、 监控器提供的输出要求为5.8V、20mA μ A
    1.  à12V 电压为12V、 监控器提供的输出要求为5.8V、20mA μ A
    只要我能够实现最接近5.8-6V 的输出、就可以这么做。 请发表评论。  
    此致、
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    当然可以。 我建议采用具有可调节输出和类似 SOT-23封装的器件- TPS7A24在这里可以为两个电源轨提供良好的性能。

    此致、

    Wilson