This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:小型封装负载开关

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998928/tps22860-small-package-load-sswitch

器件型号:TPS22860
主题中讨论的其他器件: TPS22950

各位专家、您好!

我的客户正在寻找以下负载开关。 TPS22860是备选器件之一、但客户希望采用更小的封装。 您是否会建议使用任何器件?
[规格]
-输入电压:1.8V~5V
-电流限制

我已确认 TI.com、但除 TPS22860外、我找不到其他可在 Vin=1.8V 下工作的器件。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    您是否了解过 TPS22950?  

    该器件具有用户设置的电流限制、能够支持低至1.8V 的电压。

    谢谢、

    Shreyas