This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:建议将 TPS2546移至 TPS2549或不移至 TPS2549

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS2549, TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998807/tps2549-recommend-tps2546-move-to-tps2549-or-not

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件:TPS2546TPS2547

大家好、

英特尔 TBT4坞站参考设计使用 TPS2546、但交货周期非常长。

您是否建议移至 TPS2549?

如果是、对于英特尔 TBT4 坞站应用、是否需要小心

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 TPS2547可用、我建议您改用它。 它与 TPS2546引脚对引脚兼容。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的建议。

    TPS2547似乎是替代 TPS2546的最佳选择、但其交货周期也很长。

    因此、我想知道 是否适合在 Thunderbolt 坞站设计中使用 TPS2549?

    谢谢~

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    是的、TPS2549具有类似的功能。 请评估您的客户需要哪种充电模式来确保 TPS2549具有该模式。 它并不具有 TPS2546所具有的所有充电模式。

    谢谢、

    Emma