This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:SPI 编程- CDCE62005

Guru**** 2514655 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999011/cdce62005-spi-programming---cdce62005

器件型号:CDCE62005

您好!

我们使用 CDCE62005时钟发生器 IC 为 DSP 处理器 TMS320C6678ACYPA 计时。

我们计划通过 SPI 对 IC 进行编程。

我们是否可以对编程提出任何建议?

如果我们使用接头对 SPI 进行编程、我们应使用哪个仿真器、如果可能、还应为其引脚排列。

请做必要的事。

谢谢、

Dhiviya k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhiviya、

    请按照数据表第55页中的编程说明进行操作。

    此致、

    Hao