This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:VPWR 输入低于44-57V 建议范围

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998389/tps23861-vpwr-input-below-44-57v-recommended-range

器件型号:TPS23861

您好!

我有一位客户希望在低于数据表指定的44V-57V 范围的 VPWR 电压下运行 TPS23861控制器。

在我的设计中、VPWR 轨当前以48V 电压运行。 我想知道的情况是一个功率损耗事件、其中 VPWR 轨将从其48V 的标称值降低到 TPS23861的欠压锁定点(根据数据表、最大值为28V)。 当输入电压从48V 降至 UVLO 电平时、TPS23861控制器是否会在压降下继续工作? 当 VPWR 输入降至 UVLO 点时、是否需要考虑任何不利影响?

数据表指定了建议的44V 至57V VPWR 电源电压、但不清楚器件是否会在44V 以下一直保持运行/运行、直至达到 UVLO 点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、  

    当电压高于控制器的 UVLO 时、PSE 仍可正常工作/运行。 当然、这意味着在<44V 时、PSE 将不再兼容。 此外、兼容 PD 最终将在低于37V 时关闭。 此外、输出电压较低时、可用功率将更小。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="53178" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/998389/tps23861-vpwr-input-below-44-57v-recommended-range/3688325 #3688325"]

    您好、Timothy、  

    当电压高于控制器的 UVLO 时、PSE 仍可正常工作/运行。 当然、这意味着在<44V 时、PSE 将不再兼容。 此外、兼容 PD 最终将在低于37V 时关闭。 此外、输出电压较低时、可用功率将更小。 谢谢!

    [/报价]

    您好、达尔文、

    感谢您的回答。 非常有教育意义

    只需回答一个后续问题:PoE 控制器内部是否有任何位或任何迹象表明 TPS23861的运行电压低于建议的44-57V 范围? 我了解到、当 VPWR 降至欠压锁定阈值下限时、VPUV 位会被置位。 但是、是否有任何其他方法可以确定 TPS23861是否在此不兼容状态下运行(除了监控 VPWR)? 一些软件团队正在尝试了解如何处理这种在44V 建议 VPWR 限制以下运行的潜在情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我知道我看到的所有实现方案都将始终检查 VPWR 电压寄存器。 但是、如果需要更多的硬件实现、可以使用 SVS 来监控54V DCDC 输出、并在必要时触发微控制器的 GPIO 的逻辑高电平或低电平。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢!