This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065:电源电流

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999106/tlv62065-supply-current

器件型号:TLV62065

大家好、

询问客户的功率预算。 在 5V 输入和3.3V @500mA 输出条件下、TLV62065消耗了多少输入电流、您能为我们提供帮助吗? 遗憾的是、我们在其数据表中找不到任何输入/电源电流响应。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar

    感谢您的提问。

    您可以使用数据表中报告的效率(使用参考原理图进行计算)获取参考值。

    对于您的工作条件、效率应约为93%

    因此、输入电流应约为3、3V * 500mA/(5V * 0、93)= 355mA。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。