This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负输入到正输出

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, LM5122, PMP20371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998996/negative-input-to-positive-output

主题中讨论的其他器件:UCC2897ALM5122PMP20371

大家好、

我是否可以知道是否有适合以下规格的器件或参考设计解决方案?

100W 功率

输入电压范围:-34V 至-100V

输出电压:12V

输出电流:8.3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果需要在100W 范围内实现隔离、则选择有源钳位正向转换器 UCC2897A。

    如果是非隔离式、则需要使用升压控制器来构建正基准反相降压/升压拓扑。
    对于这个电流电平同步整流是有益的、所以需要一个支持 SR 的升压控制器。
    遗憾的是、LM5122无法处理-100V 输入电压、最终达到65V。

    PMP20371显示了针对上述拓扑的已构建且经过测试的设计:

    https://www.ti.com/tool/PMP20371

    此致、Bernd