This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:能否使用 TPS55288驱动 TEC?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998721/tps55288-can-i-use-tps55288-to-drive-tec

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

从下面的文档中、我们可以使用 TEC 的降压/升压。

https://www.ti.com/lit/df/tidrc95/tidrc95.pdf

但我的客户希望驱动20V 7A TEC。 我可以使用 TPS55288来驱动 TEC 吗?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    恐怕 TPS55288无法输出如此大的功率。 请考虑 LM5176。