This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS732:静态电流

Guru**** 2770705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998510/tps732-quiescent-current

器件型号:TPS732

大家好、

我想详细了解数据表中的参数。

当输出电流为10mA 时、它是否处于静态状态?

正如我所知、静态电流是器件启用且输出端无负载时消耗的电流。
但 Iout=10mA 意味着有一个负载。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         是的、您可以更正中的假设:当 Iout = 10mA 时有负载、当定义静态电流时、输出上没有负载。 您所附的 SNAP 中的数据表有一个排印错误、当 Iout = 10mA 时、它不能是 Iq。

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Srikanth,

    谢谢你。

    "实际"静态电流的值是多少?   典型值 400uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

              根据数据表图7中的波形图、我们可以推断静态电流(IOUT = 0时为 IGND)通常为250uA - 450uA。

    此致、

    斯里卡纳特