This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:如何在移动中更改充电速率?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3658, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998856/lm3658-how-to-change-charging-rate-on-the-go

器件型号:LM3658
主题中讨论的其他器件: BQ24040

我们知道该器件支持在 USB 引脚上进行100mA/500mA 切换。

我们希望墙上适配器具有200mA/1000mA 充电电流开关功能。 这是否可以通过将 BJT 与低值电阻并联来实现,以便在 BJT 导通时,有效电阻会降低以获得更高的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    是的、这是可能的、您也可以  使用具有更低功耗的 FET 实现相同的效果。 LM3658是一款器件、较旧的一代、如果可能、我建议使用 bq24040等较新器件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。 BQ24040未被选中、因为它没有现货、只有旧的一代似乎到目前为止才有现货。