This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4.5V~18V 输入/3.3V 0.5A 输出高度低于1.2mm

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563211, TPS562211, TPS563201, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998869/4-5v-18v-in-3-3v-0-5a-out-height-lower-than-1-2mm

主题中讨论的其他器件:TPS563211TPS562211TPS563201TPS56339

大家好、

您能否帮助推荐高度低于1.2mm 的模块或降压转换器 IC?

规格要求如下。

4.5V~18V 输入/3.3V 0.5A 输出

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采用 SOT 583封装(高度为0.6mm)的封装、有一个符合您要求的 APLed 器件 TPS563211/TPS562211、4.2-18vin 2A/3A 降压转换器。 RTM 位于 SEP 21.please 中、请检查此计划是否适合您。

    如果需要 RTMed 器件,我们在 SOT236封装(高度1.1mm)中将 TPS563201的旋转部件设置为18vin、4.5-17vin、3A。

    此外,您还可以尝试采用 SOT236封装的 TPS56339 4.5V-24vin 3A。

    BR、

    年轻