This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:Webench 仿真中的输出电压较低

Guru**** 2866240 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998764/lm5146-q1-the-output-voltage-in-the-webench-simulation-is-low

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5145

大家好、

我们的客户 在 Webench 中模拟了 LM5146QRGYRQ1。 下面是仿真的链接。

webench.ti.com/.../SDP.cgi 

Webench 设计报告第8页的 Vout 实际值为24.063V。 但是、第10页的图形显示 Vout 大约为-1V、而不是24V。  您能 不能澄清该图的含义?

e2e.ti.com/.../WBDesign103.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们计划发布更新的 LM5146-Q1模型时、应尽快解决此问题。

    同时、我建议使用 LM5146-Q1快速入门计算器来帮助进行电源设计、组件选择、效率和波特图审查等

    https://www.ti.com/tool/LM5146DESIGN-CALC

    请注意、LM5145数据表中有一个24V 输出应用示例、该示例也适用于 LM5146-Q1。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    非常感谢您的解释以及分享 快速入门设计工具和使用 LM5145的24V 应用电路链接。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Danilo。 谢谢!