This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25702:21年4月5日的鉴定摘要显示了 HBM &放大器;由于数据表包含此信息、因此不需要 CDM 样本大小3。

Guru**** 2568085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998799/ucc25702-qualification-summary-dated-5-4-21-shows-that-hbm-cdm-sample-size-3-is-not-needed-as-data-sheet-contains-this-information

器件型号:UCC25702

资质认证摘要显示组件数据表中包含 HBM、CDM 和 MSL。  MSL 位于数据表上。  不存在 HBM 和 CDM。  是否应在鉴定期间执行此测试、因为它显示了每批次的样本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、TI 没有 UCC25702的 ESD 测试数据。 感谢您通过 E2E 进行连接、我们希望您仍然能够在没有 ESD 测试等级的情况下为您的设计验证 UCC25702。 否则、我们希望我们能够帮助您查找其他控制器、其中包括您需要的 ESD 文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您"当前"没有 ESD 信息。  我和一个完全无关的第二个人在过去几天都要求提供这一信息。  与 ANSI/ESD SP5.0-2018保持一致、该标准规定应报告 HBM 和 CDM 电平、您自己的资质审核报告错误地指出数据表中包含此信息、为什么您不只接受测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我的回答是正式的。 如果您不接受此官方回复、您可以前往 TI 销售办事处进一步咨询。 由于这是我们的官方回答、我们无法再进一步讨论 UCC25702的 ESD。 我必须关闭这个线程。