This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:可调节输出版本的最大输出电流参考

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998821/tps7a25-maximum-output-current-consult-for-adjustable-output-version

器件型号:TPS7A25

大家好、

当输入电压为12V 时、输出电压为5V。 如何估算 TPS7A2501的最大输出电流能力? 您知道 LDO 的功耗与电压差有关。 期待您的回复。

此致、

斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、  

    我们实际上在数据表中介绍了该器件、请参阅 8.2.2.3热耗散。  

    此致、  
    Jason Song